您好!
如果使用通道并联(5通道)、则每个通道的电流为120mA、总输出电流是否为600mA?
是否存在输出误差? 如何计算? 是否可以对其进行补偿? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果使用通道并联(5通道)、则每个通道的电流为120mA、总输出电流是否为600mA?
是否存在输出误差? 如何计算? 是否可以对其进行补偿? 谢谢你
您好、Mars、
您能否帮助分享您的应用的更多系统要求? 可能还有其他解决方案可以支持它。
1.很抱歉,我们没有研究距离造成问题的时间。 当通道打开时、将会有一个设置过程、这会导致一些纹波。 并联多通道会增加输出网络上的纹波。 如果输出引脚上有高电感、纹波可能会保持振荡且不会稳定。 可能需要对30cm 导线进行测试才能得出结论。
2、这用于一个通道。 某些通道可能比其他通道具有更大的误差。 但趋势是很可能的。 例如、一个通道具有2%的误差、而另一个通道具有4%的误差、但不太可能一个通道具有-4%的误差、另一个通道具有4%的误差。
很抱歉、我们没有120mA 设置的质量测试数据。