This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:无法连接到 LP8864EVM

Guru**** 2469930 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986225/lp8864evm-unable-to-connect-to-lp8864evm

器件型号:LP8864EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好

我构建了一个使其正常工作的环境。
但它不起作用。

硬件的连接方式如手册所示。

请告诉我如何改进它。

另一篇文章说、当操作系统为32位时、用于 EVM 连接的 USB2ANY 不工作、

 但日本的 FAE 解释说、即使是64位、它也应该能够连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    在另一篇文章中、有人说、当操作系统为64位时、用于 EVM 连接的 USB2ANY 不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需选择合适的器件并启用器件。 然后连接硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的环境中、当我启动时连接了硬件、它会显示设备版本未知、并提示我更新。

    我跳过它并继续选择 LP8864。
    我选择了 LP8864并单击"开始"。

    我单击了"Enable (启用)"、但 EVM 不起作用。

    GUI 左下角显示"No hardware connected (未连接硬件)"。

    顺便说一下、USB2ANY 的绿灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、我建议先更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供安装手册吗、因为 EVM 手册只提示您按照安装进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    只需在安装过程中遵循提示即可。 我们没有 安装手册。