This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176中的4个并行控制器

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986103/lm5176-q1-4-parallel-control-in-lm5176

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176LM5170LM5175

尊敬的专家:

基于某些原因、对于3kW 直流/直流转换器、我们将使用 LM5176替代 LM5170。 到目前为止、它与 LM5170是四相。 (48V~30V 输入电压、48V 输出电压)

您对4并联 LM5176有什么经验吗?  

我已在 TI 网站上阅读了该应用程序。 (两个并联器件、SNVA792和 SNVA794)。

我们想知道 LM5176是否可以由 DSP 并行控制。

1) 1)禁用 LM5176的误差放大器。

2) 2)短 ISNS 功能

3) 3)为每个 LM5176的 COMP 引脚提供 D/A 信号。

是否有任何迹象影响? 或者我们应该遵循 SNVA792和 SNVA794方法吗?

谢谢。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    不、我没有与4个 LM5176并联的相关经验。 我只想提一下、我们通常建议器件的功率最高为300W。 我想知道驱动器中的功耗是否会导致每个器件输出功率如此高(每个器件750W)的问题。

    BTW、您使用的是2还是4 LM5170? 与 LM5170相比、LM5176是每个 IC 的单相、不支持在输入侧进行调节

    一般而言、我认为根据您的建议控制应该起作用。 我要详细检查的一点是启动、因为在启用 LM5176之前需要施加控制信号、否则器件将自由运行、并且很可能输出电压会过高。

    我到目前为止没有测试过这一点、但通常情况下、DSP 应该足够快且足够准确、能够控制转换器、这是我所期望的。

    您还需要检查其中一个器件上是否存在负电流、因为转换器能够向后驱动电流、并且您肯定不希望转换器在不向输出端提供电流的情况下相互作用。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的评论并首先回答您的问题。

    答案:3kW 有2个 LM5170 (四相)。 昨天、我在我的电流板中测试了 LM5176大约48V/10A (5A 设计为单相)。 但我不会检查 LM5176的热性能。 输出功率大约比您所说的300W 高480W。 在480W 测试期间、LM5176有一次损坏。 我只将散热器放在 MOSFET 上、而不是 LM5176上。 我想 LM5176会因高温而受损。

    问题:如果 LM5176以每相750W 的功率运行、它的方向是否正确? 还是更低?  

    我不知道如何禁用它。 这就是我们的假设。

    1) 1)您能更详细地解释一下吗? FB 直接对地短路或短路至10k。 SS 引脚如何?  

    2) 2)要控制的 COMP 输入范围是多少? COMP 引脚是否由 D/A 信号控制? (我看到串联路径中有1.6V 电压。)

    3) 3)如果禁用 FB 功能、我是否可以将外部补偿置于下图中?  

    4) 4)关于您提到的"负电流"、LM5176禁用 FB/ISNS 功能时是否会产生符号影响? 有固定的路吗?  

    非常感谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记回答:我只考虑一个方向(输入侧无调节)。 我们没有应用 LM5170双向。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    我给出的所有答案均基于理论、未经测试、因此请先检查您的单相设计。

    我很奇怪、器件会因温度而受损、因为如果过热、器件会发生热关断。 因此、我认为损坏是由其他因素造成的、例如开关节点或 GND 寄生效应导致过压或欠压。

    功率限制更多地由可用的晶体管和器件的驱动器能力来确定。 因此、您可以每相驱动750W、但很可能内部驱动器无法提供足够的电流来使 MOSFET 快速导通。

    您可以使用 EN/UVLO 引脚禁用器件。

    1) FB 至 GND 或10k:两者都是可能的、因为这是高阻抗输入、我会在正常使用时向 SS 引脚添加一个电容。

    2) 2)当环路仍然闭合时、您可以在电路上检查此情况。 请确保您处于绝对最大额定值范围内。

    3)抱歉、图片未通过。 然而、如果您不使用误差放大器、那么您一般不需要对其进行补偿。

    4) 4)在闭环运行中、当输出电压高于其应有的值时、器件会将电流推回输入端。 如果您通过 COMP 而不是 FB 节点闭合环路、我不知道器件将如何工作。 我认为、您需要相应地控制 COMP 以防止它。 该器件没有 DCM 功能、因此可能会发生这种情况。 如果您想使用具有 DCM 的器件、不妨看看前代产品 LM5175。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    最后、我找到了 LM5176的 Vcomp 和 Vout 与禁用误差放大器之间的关系。

    Vcomp>1.6V 时、LM5176运行在升压模式下。 在 Vcom>1.6V 期间、需要小心输入电压为高电平(48V 或更高)。  

    但问题是如何在降压/降压/升压/升压模式下进行传输。

    我们正在研究这是否符合这个想法。

    感谢你的帮助。

    Aska