This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070 - 3500W

Guru**** 2563850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985566/ucc28070a-ucc28070---3500w

器件型号:UCC28070A

大家好、

我将 UCC28070A 用于3500W PFC、因为在 CSA 和 CSB 信号的测试期间、由于其中一个部分不起作用、CSA 变为负-2V。

谢谢、此致、

S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    CSA 和 CSB 无法处理负2V 电压。 在 这种情况下、控制器可能会损坏。

    对于 CT 采样电路、这里不应存在负电压。

    请尝试使用新的控制器并 再次确认 CSA/C2B 上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈/建议。

    现在负电压降低了。

    您能不能共享 CSA 和 CSB 的 OK 波形、这对我们很有帮助。

    谢谢

    Rajasekaran.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rajasekaran、

    黄色探针下方是正确的采样、可作为参考。