This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:用于直流/直流交错升压的 UCC28065

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987219/ucc28065-ucc28065-for-dc-to-dc-interleave-boost

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28180

你(们)好  

UCC28065能否用于直流/直流600W 和12~60Vdc 输入 应用? 还是有其他建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海报、

    是的、UCC28065可以支持直流输入应用。由于输入电压很低、MOSFET 的峰值电流仍然很高、因此可能需要为 MOSFET 添加外部驱动 IC。

    单相 CCM 控制器 UCC28180也可支持直流输入。 您也可以考虑它。