This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:审查锂聚合物保护电路并提供反馈

Guru**** 2514175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2961, BQ7718, BQ2947, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986976/bq2961-review-and-feedback-for-lipo-protection-circuit

器件型号:BQ2961
主题中讨论的其他器件: BQ7718BQ2947BQ7716

您好!

我设计了第一个锂聚合物电池电路、我需要一些输入来检查此电路是否安全、并保护锂聚合物和电路免受任何损坏。 请查看以下片段:

我使用两节锂聚合物电池、输入电压转换为我的电源电压(未显示此部件)。 该n´t 不包含充电电路、因此我跳过了具有过压保护功能的电池保护装置、并且由于具有欠压保护功能、因此只需使用 BQ2961 (BQ296106)即可。

n´t:我不想使用这个芯片的内部稳压器、所以我禁用它(我认为我禁用它-如果这个部件有误、请纠正我)来节省一点电流。 MOSFET "Q201"用作反极性保护、而我使用"F201"作为热保护。 保险丝后面的部件由电池电压测量电路使用。

因此、我的电路包含:

反极性保护
-热保护
欠压保护

我是否需要其他安全功能来保护我的电路和锂聚合物电池?

感谢您的帮助和想法  

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    看起来您的图像未成功发布。 是否可以再次连接它?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我´m 抱歉。 我再次上传了图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    BQ2961和类似保护器专为在连接电池时(通常始终)连接 VDD 而设计。  请参阅数据表中的图9-1或9-2。  VDD 应连接到未开关的电池。  断开 VDD 不会超出所述的绝对最大值、但性能和电流规格与 VDD 在所示的范围内。

    BQ2961没有禁用稳压器、该引脚在数据表中的可用封装中不可用。  该稳压  器始终通过低于 VUVQUAL 或高于 UV (+迟滞)的电芯启用。  对于正常电池电压、稳压器应具有一个电容器。  对于没有稳压器的器件、您可以考虑 BQ2947、BQ7716或 BQ7718系列中的选项。

    当 BQ2961 (或类似的 OV 保护器)进入 OV 输出时、如果开关闭合、则会变为高电平、并通过 Q201使电池短路。 确保 Q202可以处理电源。  短路还会使保护器的 VDD 电压下降、从而导致驱动电压下降至 Q202。  Q202可能会发生一些振荡或发热和损坏。  更常见的情况是、Q202会操作受控保护器保险丝或向其他一些开关发出信号、以打开通向电池的路径、而不是使电池短路。   

    Q201可能无法针对锂聚合物上的负电压连接提供反极性保护。  即使栅极电压较低、体二极管也允许放电电流。  仔细检查操作是否符合您的预期操作

    PTC 器件通常用作可复位保险丝、通过高于阈值的器件的电流会使器件发热并导致高电阻。  请咨询器件制造商、了解性能 以及随温度变化而跳闸的情况。

    查看您所在行业的要求、了解您所设计的设备可能需要哪些保护措施。  测试任何电路是否正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。 在n´t 第一版之前、我已经与 TI 的 FAE 进行了交谈、这个家伙告诉我我可以禁用内部稳压器(但我感觉那个家伙不能很好地理解我的问题、所以在讨论后我很不确定)。 我n´t 这个问题的答案是不正确的、因为组件在给 PCB 加电后会烧毁、我认为组件是电池保护装置。

    我将应用您的更改。 非常感谢。