This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:关于 TINA 仿真模型

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, TPS53014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987195/tps53015-about-tina-simulation-model

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: TPS53014

你(们)好

我正在使用 TPS53015设计电源电路。

我想使用 TINA 仿真来检查电路的运行、但是网站上没有 TPS53015的 TINA 模型。

我是否可以使用 TPS53014而非 TPS53015的 TINA 仿真模式?

我可以找到 TPS53014的 TINA 仿真模式。

SLVM654.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不仿真与 PG 连接的函数、则应该可以。 TPS53014和 TPS53015之间的区别是引脚2定义、一个是 SS 引脚、另一个是 PG 引脚。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是正确的。  如果您不需要在仿真中包含 PGOOD 功能、则可以使用 TPS53015模型进行仿真、只需将 SS 到 GND 电容器设置为12nF 即可将软启动时间设置为1.4ms、以匹配 TPS53015的内部设置软启动时间。