This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:并行通道输出电流误差

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987119/tlc59116-parallel-channels-output-current-error

器件型号:TLC59116

您好!

    如果使用通道并联(5通道)、则每个通道的电流为120mA、总输出电流是否为600mA?

   是否存在输出误差? 如何计算? 是否可以对其进行补偿? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    此线程似乎与您之前的线程重复。 我把它关闭了、并回答了另一个问题。