This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:TPS61241

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987172/tps61241-tps61241

器件型号:TPS61241
主题中讨论的其他器件:TPS61240

大家好、

我们将 TPS61241YFFR 用于我们的设计、会出现一种现象、使电压升高到5V 以上。我假设原因是输入端的电感器、但我想确保。

在下图中、div 为1V、橙色为5V

原理图如下所示、

 

我们是否也可以 在设计中使用 TPS61240?  差异似乎仅存在于谷值电流 中、我们需要的最大输出为4.5mA、低于40和41之间的差值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的参与。

    我无法很清楚地看到波形。 时间刻度是多少? 该波形是否由数字示波器捕获?

    您能否在 E2E 上分享布局以供我们进一步检查?