This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:电流响应和寄存器设置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435EVAL, LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985864/lm3435-current-response-and-register-settings

器件型号:LM3435

大家好、

随附的文件是使用 LM3435EVAL / NOPB 获得的电流响应数据。

虽然从 xCTRL 高电平到电流导通的延迟约为30uS、但电流上升时间似乎很快。

是否可以为此从 xCTRL 高电平到电流开启的延迟提供设计值、实际值或保证值等值?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM3435_5F00_current_5F00_response.pdf

当评估板的 RIREFx 为16.5kΩ μ A 时、最大电流为1.5A。

如果10位电流设置寄存器为0x3ff、电流值是否为1.5 * 1023/1023 = 1.5A? 还是1.5 * 1023/1024 = 1.498535A?

此致、

中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    当评估板的 RIREF 为16.5kΩ Ω 时、最大电流设置为1.5A、0x3FFh 电流寄存器将电流设置为1.5A。

    此外、您是否希望获得 xCTRL 高电平到相应通道开启之间的规格延迟时间?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet-San、

    感谢您的回答。

    我了解寄存器设置0x3FFh 处的当前值。

    当 PWM 驱动具有窄脉冲的 LED 时、从 xCTRL 高电平到相应通道打开的延迟会导致电流脉冲宽度发生变化。  因此、需要延迟时间信息。  

    此致、

    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好!

    LM3435是一款旧产品、 在检查后、很遗憾地告诉您 、现在我们没有相关的测试数据可供参考。

    最恰当的考虑

    徐美奈