This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266-1:支持 PCI Express M.2规格修订版4

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985392/tps65266-1-support-pci-express-m-2-specification-rev-4

器件型号:TPS65266-1

大家好、TPS65266-1支持团队

我想向客户推荐 TPS65266-1作为 PCI Express SDD 电源的电源解决方案。 但我有一个问题、即 TPS65266-1是否支持 PCI Express M.2规格 Rev4的加电序列。
您能否检查规格并给我您的意见?

谢谢

TAMIO

e2e.ti.com/.../4.4.1.-BGA-SSD-Voltage-Supply-Power_2D00_on-Sequencing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我将深入了解这一点、并将在下周一向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tamio

    需要确认的一点是、PWR.2 3.3V 和 PWR.3 1.8V 的稳态电压?  我认为可以通过将不同的电容器连接到 EN 引脚来实现上电顺序(请参阅数据表中的图27)。 我想知道电压值以检查断电序列。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby、

    我现在向客户检查 PWR_2和 PWR_3的电压。 请稍等。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tamio

    当然。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby、

    我收到了客户提供的 PWR_x 电压信息、如下所示。 它们使用4种 SSD、但其中2个 SSD 具有相同的电压。

    SSD

    第一

    2

    3号

    4.

    PWR_1电压

    3.3V

    3.3V

    3.3V

    2.5V

    PWR_2电压

    1.8V

    1.8V

    1.8V

    1.8V

    PWR_3电压

    1.2V

    0.9V

    0.9V

    0.8V

    PWR_ID 配置

    ID0=NC、ID1=NC、ID2=GND、ID3=GND、ID4=GND

    ID0=GND、ID1=NC、ID2=NC、ID3=GND、ID4=GND

    ID0=GND、ID1=NC、ID2=NC、ID3=GND、ID4=GND

    针脚 D15:NC,
    引脚 F15:GND、
    引脚 H14:GND、
    引脚 C14:GND、
    针脚 C13:NC

    请检查上电和断电排序是否符合 PCIe 规范。

    如果您有更多信息、请告知我们。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamio-San  

    TPS65266-1具有专用的 EN1/2/3引脚、可实现灵活的电源时序。  

    因此、您可以在 EN1/2/3引脚上应用使能信号、以实现  PCI Express M.2规格 Rev4的序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵

    感谢您的评论。

    我想我想为使用 TPS65266-1的客户设计原理图和序列。

    谢谢

    TAMIO