This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:前置稳压器或后置稳压器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986930/tps61094-pre-regulator-or-post-regulator

器件型号:TPS61094

大家好、团队、

我的客户正在考虑将 TPS61094与超级电容器结合使用。

在系统中、输入电压为5V、输出电压 为3.3V。 超级电容器电压应为2.6V。

为了保持3.3V 输出电压、建议在 TPS61094之前或之后放置降压转换器/LDO 吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    如果电压调节、纹波和瞬态性能对系统至关重要、 建议在 TPS61094之后使用。

    项目的 EE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    EE 是电表。