This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:申请3.3V I2C 上拉数据表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986465/bq25887-request-3-3v-i2c-pull-up-datasheet

器件型号:BQ25887

大家好、

客户在其产品中使用 BQ25887、需要测试 I2C 总线的信号完整性。 它们将 I2C 上拉至3.3V、我们的数据表提供1.8V 上拉数据、我们是否可以提供3.3V 上拉 BQ25887数据表?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    这是完全可以接受的。 请注意、IBIAS 因此会略有增加。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    客户请求3.3V 上拉电压下的数据表规格。 我们可以提供这种服务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    这不是我们通常所说的。 该接口将在3.3V 电压下工作。

    此致、

    Ricardo