This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:PTC 温度截止

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987142/bq2980-ptc-temperature-cutoff

器件型号:BQ2980

嗨、大家好

 BQ298000确实支持 PTC 以实现温度截止、但是为了启用此功能、需要启用出厂时已启用的内部上拉电阻器。 数据表未提供与 启用此功能的此系列器件对应的 MPN。 我不在乎启用了哪些上拉电阻、因为我可以选择 PTC 进行匹配、我显然只需要知道启用了哪个上拉电阻。

我正在尝试确定是否实际需要上拉电阻、如果没有上拉电阻器、引脚似乎仍然是电压敏感型引脚、因此我可以很容易地使用 PTC/NTC 在其特定电平触发它。 但我很难理解数据表 中有关这是否可行的内容。 如果在未启用内部上拉的情况下将该引脚拉至高电平的时间过长、则会进入关断模式。 我无法清楚地回答这种模式的含义以及这是否会对我的设计造成问题。

请您澄清一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我认为这里的问题是、它的开关的 CTR 引脚输入范围相当大(0.4V 至1V)、因为它实际上只是一个数字输入。 因此、PTC/NTC 需要在所需的温度下具有足够大的电阻变化。

    此致、

    Matt