This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:温度测量问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986211/bq78pl116-temperature-measurement-issue

器件型号:BQ78PL116

您好!

我们在项目中使用 BQ78PL116、因为我们只能使用两个物理温度传感器。 我们已经映射了温度传感器 XT1和 XT2全部4节电池。 XT3和 XT4引脚保持开路。 正常运行时、温度感测工作正常、但对于 BQ 的上电复位、温度传感器-4在从主机微控制器读取时读取异常值、并且观察到 OTS 标志设置为永久故障状态。  

在上述条件下、主机微控制器的保险丝复位未执行、当我从 BQ 工具复位时、它将被清除。

由于我们无法直接从外部访问 BQ IC、因此这成为我们产品的问题。

附加了 TMAP 文件和器件参数。

e2e.ti.com/.../FBP1365_2D00_U1_5F00_GGFILE_5F00_GU101-_2800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../FBP1365_2D00_U1_5F00_GGFILE_5F00_GU102.csv

在同一个 gg 文件中、我观察到 SMBus 满充电容量乘以10、即使我使用的是 IP 标度10。 由于这个主机乘法因子(10)使其溢出。 请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加到上面我在下面附加了一些详细信息、

    温度读数低于突出显示值。

    TMAP 文件配置如下

    谢谢、此致、

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday Kumar、您好!

    复位前您读取的温度值是多少? 是否设置了 BOT 标志以及 OTS 标志? 当温度降至 打开温度传感器阈值以下时、应设置 OTS 标志。 您是否校准了温度传感器?