This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:不带反馈电阻分压器的 TPS548D22 RSP 引脚用法问题

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986940/tps548d22-question-for-tps548d22-rsp-pin-usage-without-feedback-resistor-divider

器件型号:TPS548D22

大家好、

我们在 RSP 引脚的数据表中有以下注释当没有外部反馈电阻分压器网络时、客户需要知道在 VOUT 和 RSP 之间插入10KHz 电阻器的目的是什么? 此外、误差放大器的电阻值在下面以红色圆圈标记的内部是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1)第7.4.2节专门讨论了在使用 D-CAP 模式控制和外部 RCC 纹波注入时在 VOUT 和 RSP 之间放置一个10kΩ Ω 电阻器。  当使用外部纹波注入时、外部电路需要在 RSP 引脚处具有受控阻抗来注入纹波。  当使用内部 D-CAP3纹波电路时、不需要一个10kΩ Ω 电阻器。

    2) 2)部分7.2的功能方框图描述了 RSP / RSN 引脚的功能、而不是实际电路实现。  RSP 和 RSN 引脚是高阻抗输入(1MΩ Ω)、但我们建议 RSP 至 RSN 分压器中使用的电阻器小于100kΩ Ω、以限制 RSP/RSN 网络的噪声灵敏度。