This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28700, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987066/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UCC28700UCC28730

你好

我们有使用 UCC28711低功耗的快速设计需求、 输入来自具有正弦波的逆变器。 由于低功耗、半波整流被认为是合适的。 我们获得了 WebBench 设计、为我们提供了所需的一切。 一些用户在某个时候表示、公式中可能存在一些拼写错误。。。 我们希望 Web Bench valus 得到更新、并且没有与排印错误相关的结果。

出于效率原因、我们使用了变换中的 GaN -除了 PCB 中的小铜外、不可能实现散热。 我们的尺寸小于1英寸 x 8英寸。 您是否在控制律运行中看到任何不利影响?

任何评论都将受到高度赞赏

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想谈一下您关于功率密度的问题。  此器 件用于销售5至10W 的手机电池电量。这些设计的功率密度通常为5W/in^3。  根据您的功率水平(如果低于10W)、您可以将其用作近似功率密度的估算值。    

    我不知道设计公式和 Webench 有什么问题。  但是、您应该会发现以下应用手册对您的设计过程很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua653 、UCC28700与 UCC28711相似、本应用手册介绍了使用该器件的5W 辅助电源设计。

    尽管 PSR 无需光耦合器、但如果辅助绕组不干净、初级感应也会出现问题。  以下应用手册介绍了 PSR 故障检测的常见问题及其解决方法。  

    e2e.ti.com/.../0844.Clean-PSR-Sensing-App-Note-10-5-20B.pdf

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua783

    如果这是一种低功耗设计、TI 可能已经完成了您可以使用的参考设计。  请查看参考设计库、该库可在以下链接中找到。   https://www.ti.com/product/UCC28711?keyMatch=UCC28711&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development##reference-designs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    Thnx 非常适合快速回复、提供更多解决方案。

    如果我运行 Web Bench、 即使在18V/50mA 纯正弦波逆变器输入电源下、我也能获得的最佳解决方案是使用 UCC28730

    除此之外、由于多种因素、我们正在认真考虑来自 Transsphorm 的 GaN、因为它们的驱动输入与控制器兼容。

    但我们有3个输出(每个下游都有 TPS7A24500等 LDO)-因此总功率可能会更高一点。  

    我注意到有 UCC28710-17- Excel 设计计算器-我们是否可以使用为 UCC28730获得的值? 我看不到明显的禁忌。

    再次感谢您的评论。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:我提到的 XL 计算器给出了 a1=4.41和 a2=3.19,a1=NP/NS。

    当输出设置为18V 时、我怀疑 Na/Ns=3.19有什么奇怪的地方

    请注意、"升级"后、我无法再附加文件。

    感谢您对此的评论。

    R