This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100 PSPICE 模型存在问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984429/lm7310-problem-on-lm73100-pspice-model

器件型号:LM7310

您好!
我已下载 LM7310 PSpice 未加密瞬态模型、以在 LTSpice 上测试我的解决方案。 我使用.LIB 在 LTSpice 上生成了模型、没有错误。
尝试启动仿真时出现以下错误:“找不到模型“DBREAK”的定义。
请帮我解决此错误。
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapt:

    欢迎使用 e2e。 我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

    您对我的问题有什么想法吗?

    提前感谢、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会对您有所帮助。 这是模拟的误差结果的一部分

    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}|v (b)>{{vthresh}}、{{VSS}}、{{VDD}})}"中使用卷曲括号有问题
       错误:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"中的未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}|v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
       错误:在:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VDD)、((VSS)))"中未定义符号

    (笑声)

    (笑声)

    第1198行出错:D:U1:_U4_D11 N002«:IN»U1:U4_MID 中断
       无法找到模型"dbreak"的定义
    第1219行错误:D:U1:_U4_d12 U1:U4_n01056 U1:U4_MID 中断
       无法找到模型"dbreak"的定义
    将源 v2的上升时间限制为1.5
    将源 v2的下降时间限制为1.5
    将源 v1的上升时间限制为1.5
    将源 v1的下降时间限制为1.5
    警告:节点 U1的连接少于两个:U4_OUT_INT。  该节点由 E:U1:_U4_E1使用。
    直接牛顿迭代未能找到.op 点。  (使用".option noopiter"跳过。)

    (笑声)

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapt:

    您在导入时遵循了什么步骤?  我认为在导入时可能会有一些问题。 您能否使用适用于 TI 软件 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 的 PSpice 仿真模型 并查看是否存在任何问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

    我尝试使用 PSPICE for TI、但较新版本。 目前、当我开始仿真时(使用 LM73100)应用程序崩溃。 您能告诉我是否有任何教程可为我提供创建仿真所需的简单项目吗? 我尝试按照“TI 设计和仿真工具的新型 PSpiceRegistered入门”进行操作,但我没有找到应有的元素。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapt:

    请观看以下视频-> https://training.ti.com/explore-pspice-ti-design-and-simulation-tool

    此致

    Kunal Goel