主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27510、 EV2400、
你(们)好
我叫 Patrick、目前我正在尝试使用 BQstudio 对双 NCR18650B 并联电池组执行学习周期。 我连接了 EV2400和 BQ27510 EVM、所有这些都可以在连接负载和充电器的情况下运行。 我查找了 Panasonic NCF1850B 的 Chem ID (ID#2012)。 它是一个 Nichol 镉电池、这是不对的、因为我的 Panasonic 电池是 NCR18650B 锂离子电池、 但此时我正尝试使用该软件摆动脚趾、所以我留下来了 ID#2012。 主要问题是、TI 提供的学习周期说明视频似乎没有匹配:
https://training.ti.com/how-perform-successful-learning-cycle-gauges
与视频中的地图相比、我的寄存器地图受到严重限制。

此外、我无法选择监测计_EN、因为提示符中没有监测计_EN 命令。

如果没有此命令、我无法将 QEN 设置为1、然后进行复位、这是启动学习周期所需的。

也没有可见的 REST 位。 我一直处于停滞状态、不知道如何执行学习周期。 一切都已正确连接。 随附一些图片。 您能帮我解决这个问题吗? 我们的目标是为客户提供一个初步的黄金映像、以便开始使用软件、但我很困惑。 我可以开始记录、但考虑到几乎没有任何内容与上面的视频相匹配、我不知道该怎么做。

我应该输入的大多数值也不可用。 大多数子段不存在: 这些只是几个示例。 FC 和 TC 子类不存在。 高级充电算法部分中也不存在电压单元。

此外、在数据存储器下、高级充电算法按钮不存在。

今天上午我准备摇滚,但似乎没有什么匹配。 我知道在提供的视频中使用了不同的电量监测计、这可能与我遇到的问题有关、但我现在无法到达任何地方、我已经在那里呆了几个小时。 如果有任何帮助,将不胜感激。 我使用的是 Panasonic NCR18650B 锂离子电池。
谢谢您、
Patrick Mitchell
加拿大 Syntronic 公司