This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:高温(0级)型号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986998/lm7480-q1-high-temperature-grade-0-variant

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

如果有0级型号(-40°C 至150°C 的环境温度范围)、LM7480-Q1将是我的应用的完美选择。

是否有具有0级认证的变体或类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    LM74800-Q1仅符合 汽车1级温度标准。

    我们没有适用于 汽车 0级温度的类似器件、但可喜的是、LM7480-Q1的所有特性图都是在高达150C 的温度下完成的。 对于大多数应用、这足以满足他们的要求。

    请告诉我们 、特性图是否也会对您的案例有所帮助。