This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986387/bq76920-issue-with-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200

尊敬的先生/女士:
          我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR、BQ7692006出现问题。 它在某些周期内工作正常、并且 BQ7692006的3.3V 突然消失。 由于3.3V 电压不可用、我无法使用 I2C 接口与芯片通信。 我尝试在 TS1线路上提供大于 VBOOT 的电压、这通常会调用芯片、使其从运输模式转至正常模式、即使我没有得到3.3V 的电压。 我能不能知道到底发生了什么错误。 我的设计是否有任何问题、请验证、我将原理图附在这里。
             如果有任何帮助,我们将不胜感激,提前感谢。

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    您能否直接连接原理图? 我无法从 TI 网络访问 Google Drive 等共享驱动器。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5280.Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920_5F00_2021_2D00_01_2D00_12.pdf

    这是与上述消息 SIR 相对应的原理图。 请验证。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何东西会以这种方式损坏部件。 我们建议在 REGSRC 引脚上使用滤波器(请 参阅 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的第9节)。 我们还建议在 BQ76200 DSG/CHG 引脚和 FET 栅极之间使用电阻器(请 参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua794/slua794.pdf)。

    TS1需要一个上升沿来引导器件。 如果这不起作用、则可能是器件损坏。 REGSRC 上的绝对最大电压为36V、因此如果出现瞬态、则可能是 REGSRC 受损。 您可以测量 CAP1以查看它是否为预期电压(3.3V)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    我没有看到任何明显的会导致您所看到的行为。 我们确实建议在 REGSRC 上使用滤波器、而不是仅使用电容(请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 的第9节)、我们建议在 BQ76200 CHG/DSG 引脚和 FET 栅极之间使用电阻器(请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua794/slua794.pdf)。 REGSRC 的绝对最大电压为36V、因此如果出现较大瞬态、可能会损坏器件。 TS1需要一个上升沿来引导器件。 如果器件无法启动、则可能是 REGSRC 损坏。 您还可以检查 CAP1上的电压、以查看其是否按预期测量3.3V。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
         正如您在前面提到的那样、我要添加电阻、我能否在特定点具有电阻的标称值、我还应该添加将电池组的正极端子连接到 BAT 引脚的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据有关驱动多个 FET 的 BQ76200文档、我认为大约1k 应该是一个很好的值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
         BAT 引脚 SIR 的滤波器电路中存在的二极管会怎样呢? 我是否应该将其包含在设计中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议-这将有助于防止这些引脚在诸如短路事件等重负载期间放电过快。 REGSRC 为 FET 驱动器供电、因此这将确保在满足 SCD 的延迟时间时 FET 有足够的关断时间。

    此致、

    Matt