This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电感器电流纹波比是否限制?

Guru**** 2769185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986799/lm5170-q1-inductor-current-ripple-ratio-limits

器件型号:LM5170-Q1

标题说明了一切。 允许的电感器电流纹波是否存在限制? 它可以承受200%的 IPK-pk 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    理论上没有这样的绝对纹波电流限制。  我们通常建议在全负载条件下使用 CCM 运行电路。  在200%的纹波下、您的电路始终以 DCM 运行、而由于 RMS 电流的增加、效率将受到影响。  在我们的 EVM 中、纹波电流约为80%、这意味着 CCM 降至约40%负载。   我建议您的纹波电流不超过100%。

    此外、您需要确保电路不会触发 IPK 编程的峰值电流限制。   

    谢谢、

    Youhao Xi、应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我正在尝试对"临界导电模式"或 BCM 进行编程。 在此技术中、电感器电流从0斜升至2*Iavg (如果我使用正确的项、则纹波为200%)。 建议采用这种技术以实现 ZCS、并应提高效率。 它还需要变频操作、这是另一个线程的问题。

    也就是说、如果器件能够承受非常大的电流瞬变、假设它们处于理想二极管和 IPK 限制功能的范围内、这应该能够在我的应用中很好地发挥 BCM 的性能。