This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:不受 I2C 控制的 BQ25790?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25618, BQ25606, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986943/bq25790-bq25790-without-i2c-controlled

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25618BQ25606BQ25619

面向客户的电池充电规范:
充电时间:0.5小时至99%以内

电池容量:450mAh
您设计了多少个电池单元? [ans]

BQ25790似乎符合此规格、或者您能否建议合适的规格?
关于 BQ25790、如果没有 I2C 主机控制、它能否支持快速充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BQ25790可使用默认设置(4.2V 和2A 充电电流)为1S 电池充电、无需 I2C。  但是、由于它能够为高达5A 的电池充电、因此对于450mAh 电池而言、它会过度供电、并且默认的2A 充电电流对于电池来说可能太高。  对于 I2C 控制、我建议更改为 BQ25618或 BQ25619;对于独立控制、建议更改为 BQ25606。

    此致、

    Jeff