您好!
请参阅以下原理图。 我有两块 PCB 使用与下面所附原理图相同的原理图、但布线略有不同。 我附加了图像供参考。 此设计适用于2节串联锂离子电池。 设计 A (图中标记为蓝色)在以9V 直流输入电压为电池组充电时工作正常。 但是、当我将输入电压增加到12V 时、从直流电源汲取的电流从其初始值逐渐增加。 让我直接为您提供数字。 设计 A 的 RSR 为15mohms、因此充电电流为1.33A。 当设计 A 提供9V 输入时、7V 电池将以1.16A 的输入电流开始充电。 当此输入电压从9V 逐渐增加到12V 时、电流从1.16A 下降到0.98A、但几秒钟后开始逐渐增加。 将电压设置为12V 3分钟后、输入电流从0.98A 增加到1.2A。 电流增加速率也随时间的推移而增加、经过 4分钟 标记、 电路在12V 时消耗的电流达到3A 的直流电源恒定电流饱和点。 在电流意外上升期间、RSR 两端的压降在20mV 时保持恒定。 RAC 两端的压降随斜升电流成比例增加。 利用设计 B、该设计可在输入电源电流为12V 时正常工作。 但是、当我将输入电压增加到13V 时、会观察到相同的现象。 电流从1.4A (对于2A CC 电池充电电流、RSR 为10m Ω)上升到直流电源的3A 饱和。 可以在 RAC 上看到电流的增加、因此我们知道该电流将进入 IC 的 PVCC 引脚。 没有负载连接到 PMOS 的源极、因此系统的电流消耗(VSYS)为0。 评估板即使在17V 电压下也能正常工作、获取0.96A 的电流、以便在7V 电池电压下为2S 锂离子电池组充电。 从原理图中可以看出、VOVPSET 在17.5V 时截止。 ISET 设置为0.404V、并在此电流斜升期间保持不变。 似乎 FET 会将多余的电流消耗回电源。 是否有人可以就发生这种情况的原因提出可能的理由?