This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:启用线路阈值

Guru**** 2501875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987059/tps62097-enable-line-threshold

器件型号:TPS62097
主题中讨论的其他器件:TPS62093

尊敬的 TI 支持:

关于 TPS62093的 VIH_EN 阈值、我是否可以知道1.6V 和2.0V 之间有何差异?

如果我将 VIH_EN 连接到、风险会如何

1) 1.6V?

2) 2) 1.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.0V 电压为您提供 EN 引脚拉至的最低电压、从而使器件可靠导通。
    对于以下条件   、1.6V 是典型值(显示在电气特性顶部)。 表)、这并不涵盖所有最坏情况。 这就是指定最坏情况的原因。  

    1) 1)如果您连接 EN=1.6V 或1.7V、则器件有时可能会开启、而其他时间可能不会开启。 因为它将位于未定义的区域中
    2) 2)如果您连接 EN>=2V、则器件将开启

    此致、
    Davor