This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:Vout=0.6V 时的开关频率容差

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986834/tps53317-switching-frequency-tolerance-at-vout-0-6v

器件型号:TPS53317

您好!

请参阅下面的原理图。 模式设置为 PWM、Fsw 为1MHz。

我的客户测量的 FSW 如下:

VIN=5V

VOUT=0.6V

您能否评论一下 fsw 结果是否可接受?

我还需要 FSW 容差@Vin=5V 和 Vout=0.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们没有5V 输入、0.6V 输出的容差。 5V 输入、1.05V 输出的容差约为+/-10%。

    在0.6V 输出下、开关频率将略高于1.05V 输出。 您的测试结果中的容差看起来正常。

    此致、

    Weidong