This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170:IPG-UI EVM GUI 的最新版本(IPGUI2.5.05)没有器件 TPS652170、也没有任何 TPS652170-1.x.json 用于对其进行编程。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652170, IPG-UI, BOOSTXL-TPS652170, BOOSTXL-TPS65218, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985108/tps652170-the-latest-revision-ipgui2-5-05-of-the-ipg-ui-evm-gui-donot-have-device-tps652170-so-is-there-any-tps652170-1-x-json-for-programming-it

器件型号:TPS652170
主题中讨论的其他器件: IPG-UIBOOSTXL-TPS65218TPS65218

我使用的是 IPG-UI EVM GUI 的最新版本(IPGUI2.5.05)、它没有器件 TPS652170、因此 有任何 TPS652170-1.x.json 用于添加器件。请务必进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    您可以 从此处下载 TPS652170 IPG-UI 器件文件(TPS652170-1.x.json)和脚本文件(TPS652170-programming.js)。 如果您需要有关如何对 TPS652170进行编程的其他说明、  请参阅 BOOSTXL-TPS652170 EVM 用户指南以了解更多信息。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接包含 TPS65218的 json 文件、而不是 TPS652170。  

    链接包含 BOOSTXL-TPS65218 TPS65218客户编程 BoosterPack 的数据。

    PL 提供 TPS652170的链接

    此致

    Hemant Pardeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    在此处找到 TPS652170的文件

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接具有"BoostXL-TPS652170 IPG-UI 器件支持文件- SLVC756.zip"。 它包含 TPS65218文件。 我找不到 TPS652170-1.x.json 。

    此致

    Hemant Pardeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    您是否尝试过使用 TPS65218文件? 它还应支持 TPS652170。  

    最棒的

    Emily