This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:无线充电 IC +电池充电器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, TIDA-00318, BQ51003, BQ51013B, BQ51013A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986812/bq51013-wireless-charging-ic-battery-charger

器件型号:BQ51013
主题中讨论的其他器件:BQ25100TIDA-00318BQ51003

大家好、

我正在为可穿戴设计寻找无线解决方案。 我将使用80mAh 电池、制造商建议充电电流为0.2C、电流为16mA。

关于电池充电器、我将介绍 BQ25100、根据数据表、该器件支持超低充电电流(10mA 至250mA)的应用

关于无线充电 IC、我发现 BQ51013符合我的设计要求、但 TI 不推荐在新设计中采用。这是真的吗? 您是否将停止支持此产品?

您是否必须推荐替代 IC?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    了解一下 TI 参考设计 TIDA-00318、这是使用 BQ51003和 BQ2510X 的良好起点。

    BQ51003是 BQ51013B 的500mA 版本。  请注意、BQ51013和 BQ51013A 是 NRND。  最新版本是 BQ51013B、现已激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、这说明了一切。 我没有注意 到 BQ51013B 和 TIDA-00318非常有帮助、谢谢!