This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:损坏部件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984749/tps259827levm-broken-part

器件型号:TPS259827LEVM

如何处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    感谢您的支持!

    您能详细说明您的问题吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    首先、我始终编写(快速)用户/操作手册、因为我不知道所有内容是如何工作的、也不知道必须连接才能对产品产生良好的印象(TPS259827LEVM 和 DRV887H-Q1EVM)。

    该连接可以在我的测试环境中使用珀耳帖元件(TEC1-12706)或3.2欧姆的高功率(100W)电阻器。 两个负载均连接到16V/7A 电源!

    这两个 EVM 都已连接并调整了我的要求、几个小时(大约8小时)后、每个 EVM 都死了!!!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    您对 TPS259827LEVM 进行了哪些修改? 您正在执行什么测试? 您能否分享一些方框图来说明您的测试设置是什么样的?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunai:

    测试结果为:

    PSU (16V/7A)=>   TPS259827LEVM (调整 为8A)=> DRV887H-Q1EVM (设置 IN1/IN2控制)=>珀耳帖 TEC1-12706。

    其他一些问题。 是否有用于绘制 方框图的易于使用的程序

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    对于方框图,您可以使用 Microsoft ppt、Visio 或联机工具 Draw.io。 您是否对 TPS259827LEVM 进行过任何更改?  您使用的 EVM 设置是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我仅更改了跳线 J10 (15A)。 默认设置的其余设置(当我收到它时)。

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piet,

    您将 tps259827的电流限制设置为15A? 在测试过程中、从 tps259827汲取了什么负载电流? EVM 上的哪些组件已失效?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    负载电流约为6A。 我猜是 TPS259827L、因为什么都不起作用! 我对芯片进行了一些快速电压检查、根本没有电压!

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piet,

    您为 TPS259827设置了多少电流限制? 由于设置中的两个 EVM 均已死机、我认为负载侧发生了一些情况、导致器件的工作电压超出绝对最大额定值。 现在很难对由于 EVM 已死而发生的情况进行调试。 您需要我们方面的哪些帮助?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我想你不能做任何事情。 TI store 的任何人都必须决定免费或不免费向我发送更换产品!

    感谢大家

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我现在要关闭该主题。 请告诉我是否需要进一步的帮助。

    此致

    Kunal Goel