This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:CHG 和 DSCHG MOSFET 关闭

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986305/bq3050-chg-and-dschg-mosfets-off

器件型号:BQ3050

您好!

虽然此 BQ3050 4S6P LiFePO4电量监测计可完全访问、但充电和放电 FET 都关断。

我一直在尝试通过在地址0x46发送写入0x0006来强制它们"打开"、但没有任何反应。
我一直在对另一个同类电池执行相同的操作、实际上 GG 会响应并切换 CHG 和 DISCHG MOSFET (ON=WRITE 0x0006、OFF=WRITE 0x0000)。
我缺少什么吗? 在尝试写入地址0x46之前、我是否必须发送一个特殊的制造商访问命令?

还是芯片更有可能出现故障?

请告诉我。

感谢你的帮助。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    您能否在发送命令时探测 CHG 和 DSG 引脚以查看它们是否发生变化? 您可能需要检查保险丝引脚、如果不使用保险丝引脚、则需要将其接地、以便导通 FET。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    感谢您的回答。
    是的、保险丝引脚接地、不是、引脚 CHG 和 DSCHG 上没有"高"电压(Vgate 应 至少比 Vsource 高6V)。

    电荷泵已死、或者命令没有动作。
    我想芯片烧坏了。
    无论如何都谢谢。
    此致。
    Matthieu。