This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:示例程序不能正常工作

Guru**** 1857680 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984396/boost-lp5569evm-sample-program-doesn-t-work

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

您好!

我遇到了麻烦、因为样片程序不起作用。
参考"使用 BOOST-LP 5569 EVM 评估模块.pdf"
我使用 LP 5569 EVM 板和软板。

在"3.7程序设计示例"中
首先、
我使用源代码编辑选项卡创建了"sample.src"文件,
并进行保存和编译时没有错误。
第二、
在程序选项卡中,我打开了"sample.hex",并打开 loadHexFile 按钮和
单击 Upload to LP 5569 (上载到 LP 5569)按钮、它将变为"Please Wait Write Writing Pages (请等待写入页面)"。
当我检查代码页选项卡时、该值将写入页面。
第三、
但按下"Run"按钮时、LED 不会亮起。
请告诉我如何打开 LED。

顺便说一下、当您使用 Manual (手动)选项卡时、LED 会亮起。

如果您有其他手册、请告诉我。

此致、

海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    您是否使用 GUI 控制 LP5569 EVM?

    是否提供操作步骤的屏幕截图?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    您是否使用 GUI 控制 LP5569 EVM?

    是否提供操作步骤的屏幕截图?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    您是否使用 GUI 控制 LP5569 EVM?

    是否提供操作步骤的屏幕截图?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    您是否使用 GUI 控制 LP5569 EVM?

    是否提供操作步骤的屏幕截图?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Monet,

    很抱歉耽误你的回答。

    发送确认的过程和屏幕截图。 我期待你的建议。

    e2e.ti.com/.../screenshot.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hyodo、

    很抱歉,Monet 已不在办公室,我会帮您解决问题。 引擎需要32kHz 时钟才能执行。 内部振荡器或外部时钟都需要启用。 您可以启用下面红色标记的设置、以查看发动机是否可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢你的答复。

    发动机可以正常工作!

    此致、

    海共同