This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:用于将 Vout=12V (最大占空比)转换为最小输入电压

Guru**** 2538510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986952/lm76003-the-min-vin-to-convert-vout-12v-max-duty

器件型号:LM76003

您好!

将 Vout=12V 转换为最小 Vin 电压是多少?  

最大占空比→3.8us/(3.8us+130ns)≒96.6%

VIN_MIN12/0.966≒12.43V

计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上说是正确的、但当电流流经 MOSFET 的 RDS (on)、PCB 走线和电感器时、您需要考虑压降。