This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259570在 CC 模式下启动

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2596, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986835/tps2595-tps259570-start-up-at-cc-mode

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS2596

您好!

在启用 TPS259570之前、客户使用 E-LOAD 在 CC 模式下施加1.6A 电流。 然后启用 TPS259570、发现没有输出。 但是、当 E-load 设置为 CR 模式时、输出正常。

如果我们在 CC 模式下将负载从1.6A 降低到1A、则输出正常。

这是触发浪涌电流保护还是其他东西?

 

系统设置:

VIN = 3.3V

VOUT = 3.3V

Iout = 1.6A

ILIMIT ~= 4.17A (RILM = 487 Ω)

 

E-Load 设置为 CC 模式:

CH1:Vout、CH2:VIN、CH3:EN、CH4:Iout。

                                      

E-Load 设置为 CR 模式:

CH1:Vout、CH2:VIN、CH3:EN、CH4:Iout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的联系。

    此响应是预期的。 CC 负载设计为在极低的电压下获取恒定电流。

    因此、当输出电压非常低的 CC 负载时、初始启动时将消耗一些电流。 现在、我们的电子保险丝器件具有折返电流限制功能保护功能、这意味着当输出电压非常低时、器件电流限制将非常低、然后设置电流限制。 因此、当 CC 负载尝试在高于此折返电流限制的极低输出电压下消耗电流时、它将无法提供该电流、并尝试将输出电压保持为零。

    在如此低的电压下、CR 负载或电阻负载不会消耗如此大的电流、因此器件将能够提供该电流、输出电压将开始斜升。

    我们始终建议使用电阻负载或实际结束负载测试器件。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

    感谢您的回答~

    BTW、  数据表中是否描述了折返电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于 TPS2595、数据表中未提及它、但它存在于我们最新的电子保险丝器件中。 TPS2596、TPS25947数据表中提到的

    此致

    Kunal Goel