主题中讨论的其他器件:TPS25947、 TPS2596、
您好!
在启用 TPS259570之前、客户使用 E-LOAD 在 CC 模式下施加1.6A 电流。 然后启用 TPS259570、发现没有输出。 但是、当 E-load 设置为 CR 模式时、输出正常。
如果我们在 CC 模式下将负载从1.6A 降低到1A、则输出正常。
这是触发浪涌电流保护还是其他东西?
系统设置:
VIN = 3.3V
VOUT = 3.3V
Iout = 1.6A
ILIMIT ~= 4.17A (RILM = 487 Ω)
E-Load 设置为 CC 模式:
CH1:Vout、CH2:VIN、CH3:EN、CH4:Iout。
E-Load 设置为 CR 模式:
CH1:Vout、CH2:VIN、CH3:EN、CH4:Iout。