This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63010:反向电流保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986953/tps63010-reverse-current-protection

器件型号:TPS63010

设计

如果 TPS63010配置为3.3V 输出、并在 TPS63010的输出端添加3.4V 电压、是否会出现问题或损坏?  如果是、我们是否有类似的降压/升压器件可以支持这种情况?  在应用中、我们将2个直流/直流输出连接在一起以支持负载。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    如果器件设置为省电模式、这是正常的。