This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PEC 禁用

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24770, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983968/bq40z50-pec-disable

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24770BQSTUDIOEV2400

大家好、

我的客户正在评估我们用于为嵌入 BQ40z50的智能电池充电的充电器 IC BQ24770、他需要 PEC (数据包错误代码)通信功能。

我已经问过充电器团队我们的充电器 IC 是否能够支持 PEC、我被告知我们没有这样的产品、如果使用 BQ24770、应该禁用 PEC、因为它不能支持 PEC。  

当我们尝试使用 bqstudio 通过配置 CPE 位来禁用 PEC 时、它是密封的、值为00 (禁用、默认)、因此我们需要确认、如果 BQ40z50在没有配置的情况下与 BQ24770兼容、我们如何启用 PEC、因为此函数是必需的?

有关更多信息、请参阅另一个主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/981081/bq24770-smart-battery

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    在设置 CPE 之前、您是否尝试先解封器件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我们尝试了、但需要安全密钥、我们输入了默认密钥、但没有任何更改、因此我们想知道安全密钥是否正确。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    要从密封到非密封、这两个字 必须发送到 ManufacturerAccess()(MAC)、首先是0x0414、然后是0x3672、两者均按顺序发送、 第二个字在第一个字的4秒内发送。

    此外、请尝试在 bqSutdio 中使用 unseal 按钮、并在主机中实现相同的序列。

    我建议您尝试使用 bqStudio 和 EV2400来解开 bq40z50器件的密封。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。 但这不起作用。

    我们想知道电池制造商是否设置了新的安全密钥。 我们可能需要与电池制造商确认这一点。

    非常感谢您的支持!

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    很抱歉再次打开此主题。

    我们再次尝试使用默认密钥来解锁 CPE、SBS 配置全部从密封状态变为00、然后尝试将 CPE 值更改为01、但仍然为00。 您知道我们为什么不能写入该值吗? 我们是否成功解封了它?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您的设备是否处于完全访问模式? 要检查它是密封的、非密封的还是完全访问的、您可以查看操作状态 A 寄存器下的 SEC1、SEC0位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们已确认。