This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600EVM-65W:询问未组装的 OUT2以获得5V 输出

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986514/ucc28600evm-65w-asking-about-unpopulated-out2-for-5v-output

器件型号:UCC28600EVM-65W

您好、TI 团队、

此问题与相关问题的第三季度有关。

因此、我打算使用此评估板、通过填充其 OUT2来实现不同的电压输出(目前为5V)

问题是:

如果我填充 OUT2、它是否会影响 OUT1的反馈电路?

如果我断开 JP6以利用 OUT2、OUT1的反馈电路是否会影响 OUT2反馈?

最后、问题是如何利用 OUT 2以及当我使用 OUT 1时会发生什么情况?

谢谢、

Catur Nugroho

Delameta Bilano

印度尼西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catur、

    感谢您对 TI 的关注。

    如果您填充 OUT2,这是加权反馈,OUT1和 OUT2 将相互影响。 如果断开 JP6、反馈仅连接到 OUT2、控制器仅调节 OUT2、 OUT1的调节取决于 OUT1及其自身的负载条件。

    对于反激式结构上的多个输出,交叉调节是一个问题,加权反馈可以改进它,但无法完成解决。 我的建议是,一个输出是否有严格的监管要求。 仅将此通道连接到反馈电路,如果您需要 更好的交叉调节,请使用加权反馈。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    感谢您的回答。

    因此、如果我只想在 OUT 2上使用单路输出、我应该从 OUT 1电路及其反馈中删除什么内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catur、

    如果只想使用 OUT2的单个输出,则可以删除红色圆圈中的所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jaden!