This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:主引脚中的并行 LED 连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986699/lm3509-parallel-led-connection-in-main-pin

器件型号:LM3509

您好!

我正在设计一个采用 LM3509的电路板、并希望在主引脚中连接2x2 LED、以通过40mA 电流输出进行驱动。 您能告诉我芯片是否支持此配置吗? 附加图像供您参考

谢谢

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya、

    原理图似乎正确。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的及时响应和支持

    谢谢

    Sathiya