This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Reagring Imin

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986859/tl431-reagrding-imin

器件型号:TL431

您好的支持团队。

TL431I 的 IMIN 是在℃的℃工作温度范围(-40℃-85)还是 Ta = 25内额定的?
我的℃是 Ta = 25 μ s、对吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    您回答正确! IMIN  的额定 Ta=25℃。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tony - San

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    千兆