This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:功耗比公式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985987/tps24711-power-liimit-formula

器件型号:TPS24711

大家好、  

以下是有关 TPS24711的两个问题。  

如何获取数据表中的公式1? 3125是什么意思?  

2.在功能块中有一个块、您能帮助解释一下这个块的详细信息吗?

例如、kPa 是什么意思、B 是什么意思? 为什么它输出的最小值为[kPa/B、675mV]? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您与我们联系。

    公式1是基于器件内部设计的经验公式、用于确定 RPROG所需的 PLIM 之间的关系。 我们无法共享这些信息。 但是、请告诉我们客户为什么要知道这些信息。 公式1足以确定与所需 PLIM 功率限制相对应的 RPROG

     

    该模块代表功率限制引擎、功率限制引擎确定允许通过 MOSFET 的最大电流(ILIM)。

    ILIM、CL 是编程的电流限制、PLIM 是编程的功率限制、VDS 是热插拔 MOSFET 上的漏源电压。 675mV 是电流限制生效时 Rimon 两端的电压。 因此、675mV 相当于  ILIM、CL

    功能方框图中显示,Rimon 与 RSET 的比率为27。 B 是 VDS。  KP*A 相当于  PLIM 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    感谢您的回复。  

    第一位客户只想清楚地了解公式并指导他们的设计。  

    2。 那么符号"¬"意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    客户可以按照公式1计算与所需 PLIM 相对应的 RPROG 值。 此符号"¬"表示 ILIM、CL 和(PLIM/VDS)之间的最小值。 此符号类似于下面所示的曲线。