This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:TPS62150的 TPD、VH 和 VL 值

Guru**** 2501185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986121/tps62150-tpd-vh-and-vl-value-for-tps62150

器件型号:TPS62150

您好、TI 专家

根据数据表、请告诉我 TPD 值范围、以便我可以在第12页中计算 IPEAK 值。

另一个问题是第6页中的 VH 和 VL 值。 VH 最小值为0.9、但正常值为0.65。 VL normal 为0.45、但最大值为0.3、请帮助检查。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Spandana 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    TPD 不是一个完全表征的参数、因此我无法为您提供任何最小值或最大值。  但是、在硅片正常变化的情况下、该值可能会在芯片之间和温度范围内增加近2倍(即上升50-60ns)。

    对于 VH 和 VL 指定的值、似乎将这些值放在了错误的列中。

    VH 阈值应为0.65V (典型值)和0.9V (最大值)、而 VL 阈值应为0.45V (典型值)和0.3V (最小值)  因此、为了完全确保一个"高电平"状态、引脚应该被拉至大于0.9V 的电压、并且为了确保一个"低电平"状态、引脚应该被拉至小于0.3V 的电压。

    此致、

    -Matt