This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27341:仿真反相配置

Guru**** 1892145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986102/lm27341-simulating-inverting-configuration

器件型号:LM27341

我正在尝试仿真 LM27341降压稳压器的反相配置。

我的目标是+3.3V 输入、-9V、100mA 输出。

但是、在 PSpice for TI 中进行仿真时、我无法获得该配置。

即使我采用提供的参考设计、只需将接地节点重命名为"O2"并将接地符号连接到输出引脚、我也会看到瞬态仿真中未产生输出电压。

(请注意、电感器电流的刻度为皮安、输出电压的刻度为10x10^-24V)

我认为这表明在仿真模型子电路中有一个到全局接地节点的内部连接、这将产生不现实的行为。

是否有办法在反相配置中模拟此 IC?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试附加我的设计文件:

    e2e.ti.com/.../LM27341_5F00_TRANS.zip

    仅从提供的参考设计修改启动设计。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    通常、如果 SPICE 模型不是专用的反相模型、则可能无法按预期工作。 这是因为模型中的内部电路可能已如您所说以全局接地节点为基准。 您可以保留先前的接地连接。 然后、将输入电压 VIN 连接到原始降压转换器的 VIN 和 VOUT 之间。 您需要确保使用正确的参考点来测量电压。 我建议使用差分探头标记。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    模块