This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:使用 SS/TR 引脚改变输出电压

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986404/tps62136-using-ss-tr-pin-to-vary-output-voltage

器件型号:TPS62136

大家好、

我的应用涉及需要在0V-Vbat 之间运行的电池和直流负载。

我的电池电压范围为~6V 至8.4V (这是一节2S 锂电池)。 电池直接进入 TPS62136的输入电压。  

我的微控制 器需要能够调节 TPS62136的输出电压。 我的负载是直流加热元件、因此我的微控制器具有带温度传感器的反馈环路、需要调整提供给加热器的功率。 加热器受不同热负载的影响、因此我无法建立电压与温度的关系、它必须由反馈驱动。

最初、我考虑控制数字电位器以调整 R1 (参考  TPS62136规格表中参考原理图中的名称)。 但是、我发现了 SS/TR 引脚。

我的测试设置当前如下所示:

R1 = 62KΩ Ω

R2= 5.6KΩ Ω

因此、Vout= 8.45V

该输出电压大于输入电压、因此将强制芯片进入100%占空比。

然后、我使用来自微控制器的滤波 PWM 信号。 这是一个3.3V 方波、我过滤到0-3.3V 的模拟电压、然后通过分压器获取0-0.7V 的输出。

我将0-0.7V 可变电压连接到 TR 引脚-当我调节此微调电压时、输出电压会线性调节、从关断一直到 Vbattery (100%占空比)、使我能够轻松快速地控制进入负载的输出电压、这正是我所期望的。


借助评估板、这种方法表现出色-我可以改变 PWM 信号的占空比、我可以看到 TPS62136的输出从0V 平稳变为 Vin。  根据电池电压的不同、TPS62136可能会在 TR 引脚的0-0.7V 范围内提前或延迟进入100%占空比。

问题:

  • 当设定的 Vout 大于最大 Vin 时、这是芯片进入的适当条件吗? 在这种情况下、输出电压等于输入电压、对吧? 这是否会以任何方式对芯片施加压力?
  • 以这种方式使用 TR 引脚作为一次侧输出电压调整是否合适? 在应用原理图中、我通常会看到 TR 引脚用于同步两 个 TPS6247或调整斜坡电压、但我看不到不将其用作可变输出控制引脚的明确原因。
  • 当 TR 引脚上施加电压时、是否存在某种内部上拉或下拉? 输入引脚的电流是多少?
  • 对于此控制方案、我是否需要处于强制 PWM 模式?
     

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Vaze 正在对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、我很期待看到 Vaze 所说的话!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzair、

    我还建议查看此应用手册以了解调整输出电压的方法: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1373.slyt777_5F00_Methods-of-output_2D00_voltage-adjustment-for-dcdc-converters.pdf 此部分介绍了调整输出电压的模拟输入技术。

    您的方案应该如您所描述的那样正常工作。 您已在 EVM 上验证了这一点、这一点很好。

    在您的问题上:

    1.当设定的 Vout 大于最大 Vin 时,芯片是否处于适当的状态? 在这种情况下、输出电压等于输入电压、对吧? 这是否会以任何方式对芯片施加压力?

    这应该是好的。 由于您正在使用跟踪功能、因此 VFB 引脚电压将作为 VSS/TR 电压的函数进行调制。 当 VIN 和 VOUT 足够接近时、100%占空比模式最终将生效并保持内部 HS FET 导通。 此时、VOUT 值将为 VIN 减去内部 HSFET 和电感器 DCR 上的 IR 压降。 您可以在数据表的100%占空比运行部分中查看此内容。  

    2. 以这种方式使用 TR 引脚作为一次侧输出电压调整是否合适?  在应用原理图中、我通常会看到 TR 引脚用于同步两 个 TPS6247或调整斜坡电压、但我看不到不将其用作可变输出控制引脚的明确原因。

    是的、通常使用 TR 引脚进行跟踪-您可以参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf 如果 FB 引脚上的电压低于其典型值0.7V、则输出电压精度可能具有比指定值更宽的容差。 我相信这在 EC 表中有具体说明。  通过反馈引脚进行裕量调节可避免 TR 和 FB 之间的增益额外误差。 但是、如果您有一个闭环系统、该系统监控实际输出电压、则应该可以。  

    3.当 TR 引脚上施加电压时,是否有某种内部上拉或下拉电阻器? 输入引脚的电流是多少?

    有一个恒定2.5uA 电流源驱动 SS/TR 引脚、这将在跟踪分压器的底部电阻上产生压降。 如果您选择足够小的底部电阻器(可能小于10kohm,也可以查看此处讨论的第6页: https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf ),则可以限制由于该下降而导致的误差。当 EN=GND 时,SS/TR 引脚上有一个内部电阻器

    4. 对于此控制方案、我是否需要处于强制 PWM 模式?

    是的、请通过将 MODE 引脚设置为逻辑高电平来使用强制 PWM 模式。 在强制 PWM 模式下、输出电压将跟随 SS/TR 电压进行跟踪。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    模块