This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:TPS2001D 和 TPS2065D 的 IEC 62368-1 ed3.0测试报告

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D, TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986840/tps2001d-iec-62368-1-ed3-0-test-report-for-tps2001d-and-tps2065d

器件型号:TPS2001D
主题中讨论的其他器件:TPS2065D

您好!

我的客户要求提供 TPS2001D 和 TPS2065D 的 IEC 62368-1 ed3.0测试报告。

可以提供吗?

我只能找到 TPS2001D 和 TPS2065D 的认证。

美国-34988-UL 合规证书 IEC 62368-1

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件 Frank 发送给您。