尊敬的团队:
我们看到 LM3150 BUCK 有一些产生噪声的问题。
Vin=24V、Vout=12V、轻负载时拍摄快照(0.7A)
-发出缝隙,以便随着时间的推移而发展。 产生的 PCBA 通常是可以的、经过一段时间后、这种情况会被听到
在更高的负载下可以听到更多的声音
-触摸输出 MLCC 时、可设置的频率不会改变、因此压电效应问题不太可能出现?
非常感谢您的帮助和想法。
Petr
-SW 节点:

过冲详细信息:

下冲详细信息:

原理图:

SW 节点频谱分析(最高峰值14.21kHz)

编辑:添加了 SW 节点@50us

具有持久性的 SW 节点