This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150 -吱吱声

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986269/lm3150-lm3150---squeaking-noise

器件型号:LM3150

尊敬的团队:

我们看到 LM3150 BUCK 有一些产生噪声的问题。  

Vin=24V、Vout=12V、轻负载时拍摄快照(0.7A)

-发出缝隙,以便随着时间的推移而发展。 产生的 PCBA 通常是可以的、经过一段时间后、这种情况会被听到

在更高的负载下可以听到更多的声音

-触摸输出 MLCC 时、可设置的频率不会改变、因此压电效应问题不太可能出现?

非常感谢您的帮助和想法。  

Petr

-SW 节点:

过冲详细信息:

下冲详细信息:

原理图:

SW 节点频谱分析(最高峰值14.21kHz)

编辑:添加了 SW 节点@50us

具有持久性的 SW 节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您的 SW 节点是否以14kHz 的频率脉冲? (缩小到~50us/div)

    LM3150采用恒定导通时间(COT)架构、轻负载 COT 转换器进入断续模式(DCM)、并自然折返工作频率。

    DCM 和连续导通(CCM)之间的边界为

    DCM:Iout <ΔIL μ A/2
    CCM:Iout >ΔIL μ A/2

     您可以通过减小电感器纹波电流 ΔIL 来减小折返点、但纹波电流过低会降低性能。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的建议。 我检查了 DCM 的软件、但没有观察到。

    我想到的是在打开持久性的情况下检查 SW 节点、可以看到开关频率略有变化(增量约为14kHz)。

    (由于某些原因,我无法在回复中添加快照,因此已将 scrennshot 添加到原始帖子中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    是的、我看到您的 SW 节点上的抖动非常大。

    这通常意味着您应该调整3类纹波生成网络、我认为 C17 130pF 在200kHz 下处于低电平、请尝试470pF 或1nF。

    您可以参考应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多