This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:电流限制

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986313/tps7a4101-current-limit

器件型号:TPS7A4101

您好!

我的客户对 TPS7A41的电流限制有疑问。

电流限制是砖墙式还是折返式?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    该器件的电流限制是砖墙型。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

     

    我的客户测试了电流限制功能。

     

    电流限制始于154mA (VIN=21V)

    然后、当电流降至113mA 时、它从电流限制条件中恢复。

    因此、他们认为该器件应该具有折返电流限制。

    如何考虑这种行为?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    通常、当器件具有折返电流限制功能时、 数据表中会以多个图突出显示该功能。 在没有这些图的情况下、假设存在砖墙电流限制。  

    对于器 件从154mA 下降到113mA 的电流、对于折返电流限制器件、短路电流远低于最大输出电流。  

    对于此器件:

    电流限制可在51mA 至200mA 范围内任意触发。  

    因此:

    在电流限制被触发后、它下降到了它的典型值。 该输入电压的电流限制值。

    2.该器件处于电流限制状态的时间过长,触发了热关断,在热关断状态下,输出可能已经打开和关闭了。  

    客户是否具有输出电流的示波器截图?  

    标题 为了解您的限制的应用手册 介绍了第2页和第3页上的电流限制以及这两种类型之间的区别。

    最棒的

    Juliette