This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:使用 EV2400板进行 BQ34Z100芯片编程

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982979/bq34z100-bq34z100-chip-programming-with-ev2400-board

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQEVSW

我们购买了一个具有 BQ34Z100电量监测计的电池、无法与我们自己的电子产品通信。 为了尝试解决此问题、我们购买了 EV2400板、以便我们可以使用 Windows 软件与芯片进行通信。

不幸的是,我们也没有取得任何成功。 我们已在 BQ34Z100页面(https://www.ti.com/product/BQ34Z100)和 BQStudio ( https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO)上尝试使用该软件、我们将 SDA、SCL 和 GND 连接到 EV2400的端口2、但没有任何软件能够与芯片通信。

我们已将电池插入充电电流较小的电源、以便芯片处于唤醒状态。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您打开 BQStudio 时、它是否能够检测到 BQ34z100之间的任何通信? 您能否使用逻辑分析仪来跟踪 SDA 和 SCL 线路、以查看是否发生了通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQStudio 提示检测到的芯片不兼容。 我可以尝试使用逻辑分析仪来查看信号、但只能在明天或周末查看。 此外、自动检测 ID 不会发现任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚有机会使用逻辑分析仪进行检查、当任一程序尝试连接到地址0x55处的芯片时、我得到的所有内容都是 NAK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、BQ34Z100页面上的软件会发出以下警告:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用多少功率? 我猜是器件可能未通电。  

    我还建议使用 BQStudio 而不是 bqEVSW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用0.05A 充电、但电池正在充电、因此芯片应该处于否状态?  

    BQStudio 仅显示选择 BQ34Z100G1的选项、我想我们有 BQ34Z100。 或者这不会进行任何推理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好、我还尝试用1A 电流为电池充电、但芯片仍未给出任何答案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 BQ34z100EVM 还是定制板? 您正在使用哪种电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是一个我们需要的电池、我在第一个帖子中说过、它附带了一个 BMS、它使用了 BQ34Z100芯片。 电池是7S4P 锂电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在您最初的帖子中看到了这一点、但我只是说 您购买了一个带 BQ34Z100电量监测计的电池、这并不是非常有用的信息。  了解您使用的系统类型将会有所帮助、因此我可以帮助您了解正在发生的情况。 您购买的电池是否附带 TI 的 EVM 或定制 EVM? 如果不是 TI EVM、您可以向我发送原理图或系统链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个定制的、我只知道模型和制造。  型号为:PCM-L15S60-G14、制造商为 :http://ayaatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、今天我又试了一次、我将 SDA 和 SCL 信号连接到示波器、在电池连接到 EV2400的情况下和不连接到 EV2400的情况下、我获得了以下波形:

    这是正常的 I2C 信号吗? 我希望它更像一个广场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不像正常的 i2c 波形。 是否确定您的 SCL 和 SDA 线路未切换? 您是否有要使用的逻辑分析仪而不是示波器? 我认为您的硬件有问题、但我无法找到您所使用的系统的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的是 EV2400板随附的电缆、即红色、棕色、白色和黑色。 我将棕色的一个(EV2400的端口2.3)连接到 CH2、将白色的一个(EV2400的端口2.2)连接到 CH1、因此我认为我的连接正常。 我之前已经使用过逻辑分析仪、它能够对消息进行解码。

    我注意到的一件事是、我的端口2显示为12C 而不是 I2C、但我认为这是打印错误。

    我还检查了所有连接的导通性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能够解码什么类型的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说的、我得到的只是 NAK、但这里是捕获文件。 您可以通过 Saleae Logic App.e2e.ti.com/.../Capture.sal.zip 进行查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、请验证您的硬件是否正常工作。 如果您的设计没有原理图、我无法继续为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400板是否能够与5V 逻辑电平芯片通信? 遗憾的是、我没有 BMS 的原理图(我已向制造商索要、但仍在等待)、但我检查了 BMS 上的 SCL 到 GND 电压、它是5V。 如果在测量 SCL 到 GND 之前测量 SDA 到 GND 为0V、否则它在5V 和0V 之间转换几毫秒、然后保持在0V。