This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:需要 VOH 详细信息

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986773/lm61495-q1-need-voh-details

器件型号:LM61495-Q1

您好!

请告诉我  LM61495-Q1复位引脚的 VOH 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编辑:

    RESET 引脚是一个开漏输出、用于指示器件的运行状态。

    复位引脚的最大额定电压为20V。 这也应该被视为复位引脚的 VOH 值。  

    图8 还提供了一个时序图、其中显示了使用上拉电阻器复位至<20V 的电压轨。  

    Jimmy