请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 您好:
我遇到了一个问题,使用 TPS53681+6*CSD95490电源0.86V,在,上电时偶尔会出现 UVF 错误
请帮助分析原因,谢谢!
下面是测试和配置图:



:电压 UVF Δ V

输出电压波形:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Matt:
以下原理图,我尝试增大 PER_PHASE OCL=74A,问题仍然存在。
还有其他可能性吗?
谢谢!
shaocong